请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 我想使用下面的设置 LE 输出功率
SEND_HCI_VS_LE_Output_Power 0xFDDD、0x03
Wait_HCI_Command_Complete_VS_LE_Output_Power_Event 5000、0x00、0xfddd、0x00
请告诉我以 dBm 为单位的功率级别指数表
我可以使用哪条命令来设置蓝牙基本速率和 ER 输出功率、还请在 dBm 表中为我提供功率级别指数