This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:从 HFP 切换到 A3DP 配置文件时出错

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/787378/cc2564-error-when-switching-from-hfp-to-a3dp-profile

器件型号:CC2564

您好!

请帮助解决以下问题。 我们使用的是 CC2564 + ST MCU (STM32F469VI)。 Blutopia 栈版本为 v4.0.2.2。

我们正在测试 HFP 和 A3DP 之间的配置文件更改。  从 A3DP 到 HFP 没有问题、但从 HFP 切换到 A3DP 配置文件时、我们连续收到以下消息、并且没有音频输出。

A3DP_SNK+HID+HFP>

etAUD_ENDED_Audio_Data_indication
BD_ADDR:0x08AED69555C0
长度:583

如果我们在智能手机的蓝牙设置中关闭并打开"媒体音频"、则可以再次通过 A3DP 传输音频。

如果在将配置文件从 HFP 切换到 A3DP 时没有问题、我们将获得以下日志:

A3DP_SNK+HID+HFP>
etAUD_Signaling_Channel_Open_Indication
BD_ADDR:0x08AED69555C0

A3DP_SNK+HID+HFP>
etAUD_Stream_Open_Indication
BD_ADDR:0x08AED69555C0
MediaMTU:1008.
StreamType:SNK
A3DP 打开:0

发送 HCI 流量规范以进行保护 ACL 连接

发送 HCI VS DDIP 以获得 ACL 优先级高于扫描
使用采样频率44100初始化音频

A3DP_SNK+HID+HFP>
etAUD_Remote_Control_Open_Indication
BD_ADDR:0x08AED69555C0

A3DP_SNK+HID+HFP>BT:配置文件:0 1 4 537108284

此致、

Shaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不清楚、更改配置文件意味着什么? 是否同时打开 HFP (SCO)和 A2DP (ACL)连接? 此外、您能否获取固件日志?

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Logger_User_Guide

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不同时使用 HFP (SCO)和 A2DP (ACL)。

    1.使用 a3dp 收听音乐

    2.当呼叫到达时,断开 A3DP 并连接到 HFP。

    3.呼叫完成后,断开 HFP 并使用 A3DP 再次收听音乐

    断开 HFP 连接后、尝试使用 a3dp 再次收听音乐时出现错误。

    请帮帮我。

    附加日志。

    e2e.ti.com/.../5658.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否关闭并重新打开 a3dp 的音频流?

    谢谢