This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:闪烁的红色 LED 指示灯亮起一切(红色+绿色+蜂鸣器)

Guru**** 2350340 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/778751/cc2650-flashing-red-led-turned-on-everything-red-green-buzzer

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

嘿、Joakim、

我在 TI_SENSORTAG_IO_CONFIG 中编写"F000AA66-0451-4000-B000-000000000000"

我的代码是
-(void) writeTurnOnRedLEDForCharacteristics:(CBCharacteristic *) Characteristics{

uint8_t valueRedLedOn = 0x01;

NSData *数据=[NSData dataWithBytes:&valueRedLedOn length:sizeof (valueRedLedOn)];

[自写值:数据到特性:特性];


现在、它打开了所有部件(红色、绿色和蜂鸣器)、不确定传感器标签有什么问题、我买了一个新的、只是为了测试。 但它仍然无法正常工作。

您能否给我发送一些示例或调试方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否在其中使用开箱即用软件或是否已使用 SDK 版本对其进行了刷写?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您从 BTool 进行测试、您是否看到了相同的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anurag、您好!

    你明白了吗?

    由于不活动、我将关闭此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Marie、

    不、我无法解决问题、我需要帮助。 我不知道为什么它的行为如此怪异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anurag、您好!

    您是否在 BLE-Stack 中尝试过示例项目? (链接: www.ti.com/.../BLE-STACK )

    您还应查看软件开发人员指南的开发和调试一章(链接: http://www.ti.com/lit/swru393 )