This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2590:CC2590/CC2591与 CC8520

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8520, CC2590, CC2591, CC2592
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/783425/cc2590-cc2590-cc2591-with-cc8520

器件型号:CC2590
主题中讨论的其他器件:CC8520CC2591CC2592

您好!

我正在设计一个基于 CC8520并具有外部 CC2590的电路板。 此设计基于 swr079。

但是、将来我可能需要更高的输出功率、因此我想设计一个同时兼容 CC2590和 CC2591的设计。

CC2590和 CC2591是否可直接替换?

我是否应该在设计中添加其他内容?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要比 CC2590提供的更高的输出功率、请使用 CC2592。 不建议在新设计中使用 CC2591。 CC2590和 CC2592引脚不兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答;但最初的问题似乎没有得到解答。

    问题是(稍微重新表述) CC2591是与 CC2590直接兼容还是需要进行修改。

    我也创建了基于评估套件 PCB 的设计(即使使用 TI 提供的光绘文件)、但在使用 CC2591时遇到范围较差的问题:

    6米的室内视线、而 AN089 "使用 CC85xx 进行实际距离测试"建议即使使用 CC2590也应轻松实现10米。

    因此、虽然我感谢指针 CC2591是 NRND、但仍想了解它是否是 CC2590的直接替代产品、并且考虑到已经制作了 PCB、甚至建议您替换 CC2590。

    (还是更好地坚持使用 CC2590?)

    非常感谢、

    Koen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您是如何制作 PCB 的、因为 CC2591的引脚1上有 AVDD_PA1、但在 CC2590上该引脚未使用。

    从原理图中可以看出、电源引脚的走线充当内联电感器、CC2591性能对布局很敏感、因为布局设置了这些电感器的值。 因此、获得针对 CC2591进行调优以与 CC2590配合使用的设计比其他方法更容易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、之三。

    如前所述、我使用了 TI 共享的 Gerber 文件;

    现在再看一下原理图、我看到引脚1上有一个电容器、仅在使用 C2591时才会填充。

    因此、我很适合 PCB 布局(此外、在我使用 CC2591的电路板上、我确实组装了该电容器)。

    因此、下一个低于预期的电势源范围显然是主器件配置为预期的从器件数量。

    (当前只使用1个从器件将其设置为4、有时仅使用2个从器件进行测试)。