This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:SPI

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, CC2640, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/786862/ccs-launchxl-cc2640r2-spi

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:ADS1220CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

如何通过 SPI 将 ads1220连接到 cc2640R2?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参考 dev.ti.com/.../上的 spimaster 示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai Chen、

    我是 cc2640的初学者。您能 详细说明一下如何通过 SPI 将 Ads1220连接到 cc2640?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 LAUNCHXL-CC2640R2上、Board_SPI_MASTER 使用 DIO8 - MISO、DIO9 - MOSI、DIO10 - CLK、任何引脚都可以用作 CS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yk Chen、
    SPI 主设备示例使用显示消息、我想在 ads1220的配置寄存器中设置值并接收数字值?
    您可以向我发送一个示例吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有专用于 ads1220的 SPI 示例。 您必须自行进行移植。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您可能遇到的与移植或使用 SPI 驱动程序相关的问题、请使用"提出相关问题"按钮。  有可用的软件 文件 、但它们用于另一个微控制器。

    此致、
    Chris