This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650用户指南中提到的链接中断

Guru**** 2563550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/787194/cc2650-broken-link-referred-to-in-cc2650-user-guide

器件型号:CC2650

《CC2650用户指南》的第一行内容是:

请访问 SensorTag 门户 [提供链接] 、在"Teardown (拆卸)"选项卡下、您可以找到...[我需要的东西]...

很遗憾、此链接(在本帖子的末尾列出)已断开、导致错误404/未找到。 我是否可以通过其他方式访问缺失页面上提供的信息?  

非常感谢您的帮助。

链接到 www.ti.com/sensortag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将链接发布到您所参考的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接为:
    processors.wiki.ti.com/.../CC2650_SensorTag_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试了解该页面是否已被故意删除、或者是否是错误。

    该页面上是否有特定内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以毫无问题地访问该链接。 尝试清除浏览器缓存和历史记录。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    访问 SensorTag 用户指南时没有问题:
    processors.wiki.ti.com/.../CC2650_SensorTag_User's_Guide

    访问用户指南中提到的 sensortag 门户的链接时遇到问题(第二句):
    www.ti.com/sensortag

    即使在清除缓存后、此链接仍无法访问...
    您是否能够访问 sensorlink 门户(上面的第二个链接)?

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我真的很想访问所有这些内容、但最近的是"完整 GATT 表"信息(我以前能够访问这些信息)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也无法访问 sensorlink 门户(上面的第二个链接)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有从网站团队获得反馈、但您可以在此处找到该页面的副本: web.archive.org/.../tearDown.html

    看起来它具有 GATT 表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    不过,我希望网站团队可以恢复原始墨水,因为网上有很多相关的参考资料。 即使是与传感器标签一同使用的应用程序也包含断开的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该网页可能不会恢复、因为我们希望引导客户选择 CC2640R2 (具有更先进的软件产品)或 CC26x2 (具有更多闪存)。 但我们将尝试通过其他页面提供一些信息。

    您能否为我提供一个链接、让我了解您通过断开的链接看到的页面、这样我们就可以更改链接了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lynda.com 上有一门名为 "iOS 核心开发人员蓝牙"的课程、这门课程依赖于观看者能够访问"Sensor Link"页面底部的拆解说明(这门课程是我购买该器件的唯一原因)。 我在1月观看时所做的笔记可参考 http://www.ti.com/ww/en/wireless_connectivity/sensortag/tearDown.html。 该特定基准不会产生误差、但也不再提供拆解。 您的存档版本确实如此。

    在搜索 GATT 表的某个版本时、我遇到了其他引用、但很遗憾、我不记得在哪里找到它们。 我只记得有的是坏的,有的是与林达课程有同样的问题。 但是、Web 用户能否查看您提到的存档版本、并使用它来恢复已删除的信息?

    另请注意、SensorTag iTunes 应用程序(由 TI 提供)-我们在购买传感器标签时要求下载该应用程序-包含2个断开的链接。 在"Make IoT Easy"选项卡下、有一个选项卡用于"Sensor page"、还有一个选项卡用于"SensorTag Wiki"。 这两条链路都不起作用-第一条链路表示"我们似乎遇到了一些阻力。" 第二个链接显示错误410 "Resource is no longer available (资源不再可用)"。 我本来希望、如果该器件仍可购买、那么与其相关的"官方"应用程序应该是最新的。

    如果他们选择不还原页面、他们是否至少应该更新用户指南中的损坏链接? 在官方应用程序中? 无论如何、感谢您的帮助、我现在可以获得所需的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈、我已经提交了一份有关该主题的 TT、希望 Web 团队能够解决问题、并希望页面更加一致。