This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:cc2564b "Uninstall Bluetooth Connection (卸载蓝牙连接)"窗口。

Guru**** 2582235 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/781245/cc2564-cc2564b-uninstall-bluetooth-connection-window

器件型号:CC2564

您好~ Hari Nagalla 

我没有解决我以前遇到的问题、我附加了徽标文件

您请求的 BT 标识。
随 BT 标识一起发送。
情况
1.开启
2.连接智能手机上的设备 BT。
3.关闭电源(此时保存链路密钥信息)
4.设置开机(此时恢复链路密钥信息)
5.使用 HIDConnectRemoteHost 功能重新连接智能手机。
6.此时将出现一个弹出窗口。

我们希望使弹出窗口消失。
请访问 check.e2e.ti.com/.../3175.cc2564_5F00_dump.zip
祝你度过美好的一天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我查看了日志文件、它不是很有用。 您可以从头开始。 此外、如果您尝试使用 Android 手机、您是否可以获取 BT snoop 日志? 正如我说过的、我们无法在我们的设置中重现此问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    测试电话使用 Android 5.0
    连接 btssnoop_HCI file.e2e.ti.com/.../btsnoop_5F00_hci.zip
    请检查。
    祝你度过美好的一天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    哪个设备正在发起"配对"? 如果您是使用"正常工作"从 CC2564器件发起的、则可能会要求您在 Android 手机上接受来自 CC2564器件的配对。 另一方面、如果您从 Android 手机发起配对、它会自动连接、因为 CC2564协议栈会在"仅工作"模式下自动确认。

    请参阅 BT 核心规范中的"仅工作"配对方法。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我根据请求在 Just Works 模式下对其进行了测试。
    在 Just Works (仅工作)模式下也会出现相同的症状。
    还有其他建议吗?
    我需要输入密钥、并在每次要将智能手机连接到蓝牙设备时使用智能手机启动该过程。
    我的目标是使其在代码开始时与已配对的接收器自动连接。 即、启动后、我检查已知主机是否在范围内、并在可能的情况下连接它。
    请求与智能手机的 BT 连接时、我希望产品的 cc2564b 不会看到连接弹出窗口。
    我想让弹出窗口消失。
    请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我先前所问的-哪个设备正在发起连接?

    我尝试使用 iPhone 和 Android 手机时、只是正常工作、我看不到弹出窗口要求输入密钥。 当从 CC2564器件发起连接时、我只看到弹出窗口来接受电话上的连接(未经请求的传递密钥条目)。


    谢谢