请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:Code Composer Studio
能不能告诉我如何在 CSS 中进行版本控制项目以及如何与 git 集线器对齐
我正在使用"简单 链接" ble_sdk_2_02_02_25"示例提供的"简单外设"。
我已经更改了 CSS 工程中的 simple_peripheral.c、simple_peripheral.h、main.c 文件、以便我可以如何将文件发送到 GitHub 并正确地进行回放和操作。