This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:在 Android 手机上存储传感器标签数据

Guru**** 2593720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/926558/cc2650-store-sensor-tag-data-on-an-android-phone

器件型号:CC2650

我是一名硬件工程师、尝试使用 CC2650传感器标签进行简单测试、测试效果完美、我可以在 IBM Cloud 上查看数据。  但我无法找到一种简单的方法来保存数据并在以后使用。 我查看了论坛、非常有趣、我发现了一个名为"

"如何使用 CC2650测量和记录 G-Force 数据"温度

回复是将其移至正确的论坛,它在哪里?  

我希望有人告诉我一种使用传感器标签将 温度 数据记录到 Android 手机的简单方法。 我会为该应用支付一些费用。 我希望尽量减少方案工作。 手动使用传感器标签只是一个简单的测试。  

感谢你的帮助。

David Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您使用 Android NRF Connect、则存在日志记录。 IOS Lightblue 应用也是如此

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kel、  

    您是说我下载北欧应用程序来记录传感器标签吗? 我会尝试一下、非常感谢您、我很惊讶您建议我使用竞争对手的工具。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="David sun1"]我很惊讶您建议我使用竞争对手的工具。

    我只是这里的论坛成员。 可以使用任何有用的工具。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这两个应用都是很好的应用。 我最常使用 LightBlue、发现它是一款出色的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan

    我喜欢 LightBlue、易于使用、有一个问题、即捕获功能的数据大小限制是多少?

    我在100ms 使用气压计功能、希望我可以记录至少1小时的数据。  

    谢谢、

    David Sun