This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:固定频率方法 VS FRE014RGZR

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/927220/cc2640r2l-fixed-frequency-method-vs-fre014rgzr

器件型号:CC2640R2L

现在、我们有一个使用 CC2640R2LRGZR 进行 CE 验证并需要固定频率样本的项目。 现在、我根据之前的 FRE014RGZR 和 CC2640R2FRGZR 芯片进行了刻录。 TI 提供的芯片 cc2640r2lp_host_test 无法在固件之后发送固定频率波形、需要验证阻塞测试。 只有公司可以测试它。 我们无法在这里进行测试。 现在我们无法以固定频率进入,因此我们无法将样本发送到验证公司进行进一步测试。  我想 知道 FRE014RGZR 和 CC2640R2L 的固定频率方法是否不同? 如果是,您能否提供详细信息来帮助解决固定频率问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haiwen、  

    通常、Host Test 用于 SIG BQB 测试、它是 DTM 模式。

    如果客户希望传输 CW 或调制连续信号、他们有两种方法:  

    PTM 模式:https://processors.wiki.ti.com/index.php/PTM_cc2640 

    2.使用 SmartRF Studio 直接控制 PHY,无需任何软件操作。  

    BR.AZ