This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:由于监控超时、链路断开

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/923422/cc2564c-link-disconnect-because-of-supervision-timeout

器件型号:CC2564C

您好!

在与 Jabra 510耳机设备建立 HFP 连接后、我们的主机将设置20秒监控超时、但在一段时间后、链接将断开、而不执行任何操作。

我捕获了包含此损失情况间隔时间的调试日志、并读取了调试日志、尝试找到一些线索。

然后我发现链路断开是由于帧#20547点处的监控超时。

我附加了调试日志、请帮助确认原因并帮助解释发生此类链路断开的根本原因。  

谢谢。

e2e.ti.com/.../linkDisc.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peije:

    让我来看看这个、然后返回给您。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peijie:

    我在日志中没有看到任何内容表明我们断开连接的原因。 该设备似乎出于某种原因使我们感到很不方便。 在没有音频时、它可能会超时?

    BR、

    Vince