This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] hciattach:无法读取初始化响应

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC256XCQFN-EM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/926566/hciattach-failed-to-read-init-response

器件型号:CC256XCQFN-EM
主题中讨论的其他器件:CC2564C

您好!

我尝试通过 CC256XCQFN-EM 评估板将 CC2564C 蓝牙控制器连接到具有 Linux 内核4.19的 Raspberry Pi 2。 我想我已经拥有了所有必要的 BT 驱动程序和固件(BlueZ5、TIInit_6.12.26.bts 文件)、我已经使用 USB 蓝牙软件狗成功测试了这些驱动程序和固件。

但是、当输入命令时:

~$ hciattach /dev/ttyAMA0 Texas 115200流程


~$ hciattach -r /dev/ttyAMA0 Texas 115200流程


我得到:

无法读取初始化响应(READ_LOCAL 版本信息):成功
无法初始化设备:成功


hciconfig 不报告控制器。

我知道此问题已在 以下位置提出:https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/495190?WL18xx-hciattach-Failed-to-read-init-response

但是、似乎没有为这个缺失的字节提出解决方案...

提前感谢您的任何帮助。

皮埃尔