This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541-Q1:关于高斯滤波器 BT

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/787283/cc2541-q1-about-gaussian-filter-bt

器件型号:CC2541-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2541

尊敬的 TI 专家:
我的客户对 CC2541的1Mbps GFSK 有疑问。

- CC2541专有模式 GFSK 中使用的高斯滤波器的 BT 值是多少?
它们是否可以为高斯滤波器禁用? 如果可以禁用、他们希望知道如何为其禁用。

此致、
Yojiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题的背景是什么? 我相信 CC2541上的 BT = 0.5

    25.6在 www.ti.com/.../swru191f.pdf 中列出了可用的调制格式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。

    ter 说:
    问题的背景是什么? [/报价]

    因为他们希望使用频谱分析仪测量无线电性能。

    [引用 user="ter"]我认为 CC2541上的 BT = 0.5[/quot]

    什么意思是"相信"、您没有正确的价值?

    在蓝牙规范中、GFSK BT = 0.5。
    我认为在 CC2541的蓝牙模式下 BT = 0.5。
    GFSK BT 是否与专有模式下相同?

    最佳耳麦、
    Yojiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 BT=0.5。 BT 是相同的、与模式无关。