请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541-Q1 主题中讨论的其他器件:CC2541
尊敬的 TI 专家:
我的客户对 CC2541的1Mbps GFSK 有疑问。
- CC2541专有模式 GFSK 中使用的高斯滤波器的 BT 值是多少?
它们是否可以为高斯滤波器禁用? 如果可以禁用、他们希望知道如何为其禁用。
此致、
Yojiro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
感谢您的支持。
ter 说:问题的背景是什么? [/报价]
因为他们希望使用频谱分析仪测量无线电性能。
[引用 user="ter"]我认为 CC2541上的 BT = 0.5[/quot]
什么意思是"相信"、您没有正确的价值?
在蓝牙规范中、GFSK BT = 0.5。
我认为在 CC2541的蓝牙模式下 BT = 0.5。
GFSK BT 是否与专有模式下相同?
最佳耳麦、
Yojiro