This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540蓝牙认证问题。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/787536/cc2540-cc2540-bluetooth-certification-issue

器件型号:CC2540

我拥有使用 CC2540所需的蓝牙 SIG 认证。 因此、我必须将射频测试仪连接到 UART 引脚。

我一直在尝试使用 BLE-CC254x-1.4.2.2蓝牙堆栈附件 CC2540_SmartRF_HostTestRelease_All.hex 以及提供的 btool (v.1.40.15)。

但是、我没有从目标硬件获得任何响应。

我交换了 UART RX/TX 线路、因此尝试了这两种配置。

这是以前经过认证的旧诺基亚定制硬件,有些终端组件需要更新,因此虽然 CC2540是相同的,但仍需要新的认证。

我想知道硬件流控制是否是强制性的? 遗憾的是,这些引脚不可用。

或者我在这里错过了什么吗?

目录附件/ hexfiles 下是否有 readymade hex -文件可将 USB 用作 UART?

CC2540_USBdongle_HostTestRelease_All.hex 似乎有希望。 这是否能满足这一目的?

此致

  哈里