This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XCQFN-EM:CC256XCQFN-EM 模块问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XCQFN-EM, CC2564C, BOOST-CCEMADAPTER, TMDXEVM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/921816/cc256xcqfn-em-cc256xcqfn-em-module-issues

器件型号:CC256XCQFN-EM
主题中讨论的其他器件: CC2564CBOOST-CCEMADAPTERTMDXEVM3358

大家好、我已经购买了2块 CC256XCQFN-EM 模块板。 在测试时、我在每个电路板上发现了不同的问题。

电路板 A:
我将 nSHUTDN_3V3拉至3.3V 高电平、但 nSHUTDN_1V8仅输出0.8V。 因此、我无法完成 CC2564C 数据表中规定的加电序列。 此外、如果我移除 R13将 CC2564C 与 U2分离、我发现电平转换器(U2)中的引脚10的输出为1.8V。 我认为 CC2564C nSHUTDN 引脚存在一些问题、可能会在 CC2564C 内弱接地短路。

电路板 B:
1~2秒后(将 nSHUTDN 引脚拉至高电平、HCI_RTS 引脚变为由 CC2564C 置为有效的低电平)、VDD_1V8将被 CC2564C 拉至2.5V。 我不知道2.5V 来自哪里? VDD_1V8上只有一个纹波信号、纹波电平从2.5V 摆动到1.8V。 如果我移除 J1、则 NET VDD_1V8上的电压为2.5V。 这表明 CC2564C 输出了2.5V 电压。

我花了2天时间来调试这两个板。 您能给一些评论吗? 或者、我可以交换一个良好的模块吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉耽误你的回答。 您能否分享您正在使用的配置?

    1. CC256xCQFN-EM + BOOST-CCEMADAPTER + MSP-EXP432P401R
    2. CC256xCQFN-EM + TMDXEVM3358
    3. 其他

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis:

    感谢您的消息。

    我的配置是 CC256xCQFN-EM + SN93700 (SONIX 的视频 SoC)。

    顺便说一下、我有另外2个 CC256xCQFN-EM 模块、它们工作得非常好。

    因此、我认为这显然是一个硬件问题。

    谢谢。

    Nick