This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:CC2652Rb 上的 UART 支持提高最大数据速率?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/920876/cc2652rb-increasing-maximum-data-rate-supported-with-uart-on-cc2652rb

器件型号:CC2652RB

大家好、

根据规范、可通过 CC2652RB 上的 UART 实现的最大数据速率为3Mbps。

是否有人建议实现此数据速率超过3Mbps、这是标准的?

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 数据速率在数据表中设置为最大3Mbaud。 我们无法提供超出最大额定值的任何解决方案、因为最大额定值是物理限制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回复。

    现在、我们已经足够好地使用控制器支持的3M 波特率。

    我们使用的是3M 波特的 CC2652rb UART、但在经过一些迭代后使用 PuTTy 以该速率获取数据时、会遇到一些不匹配的问题。

    是否有任何输入、为什么在这个速率下与 Putty 不匹配? 有人使用了具有3M 波特率的 UART、还有人建议在另一端使用哪种工具来实现更高的数据速率、例如在这种情况下、3M?

    我知道这个问题在这里不合适。 但我想在这里体验一些建议、通过 UART 解决更高的数据速率问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "但在经过一些迭代后、使用 Putty 以该速率获取数据时遇到一些匹配错误的问题!"

    您能详细说明一下您在这里看到的内容吗?  

    我们如何重新创建您在我们身边看到的内容?