This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何在进入睡眠模式之前保持100 μ s 的工作模式(例如)?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/923968/cc2650-how-to-stay-in-active-mode-for-100-usec-for-example-before-going-to-sleep

器件型号:CC2650

你好!  我将使用中断进行脉冲计数。 当脉冲之间的距离接近唤醒时间时-此脉冲将被忽略。  

如何在唤醒后保持 CC2650处于工作模式一段时间(千微秒)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否希望器件保持唤醒状态一段特定的时间来等待另一个中断? 您是否在 项目的基础上使用了 pinShutdown_CC2650_LAUNCHXL_TI 等 SDK 示例?

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Daniel Ogilvi"]

    您好!

    您是否希望器件保持唤醒状态一段特定的时间来等待另一个中断?[/引用]

    你好。

    是的! 我将使用具有省电模式的 SimpleBLEPeripheral。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能有几种方法。 最简单的方法是使用计时器或使用 Task_sleep()。

    您还可以在 TI RTOS 中使用 Timetamp 模块并比较中断之间的时间。

    此致、

    Daniel