This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XQFNEM:原理图

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/787296/cc256xqfnem-schematics

器件型号:CC256XQFNEM

你(们)好

我下载了"CC256x 蓝牙参考设计文件"、但 RF1和 RF2连接器说明在实际的引脚分配中似乎是错误的。

此原理图作为 CC256xQFN-EM 的参考是否完全正确?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、原理图是正确的。 原理图第1页上提供的表格是所有 IO 的超集。 如果您看一下 RF1和 RF2的实际引脚排列、连接的引脚与表中的引脚排列相匹配。 例如、RF2-Pin11是相同的、虽然工作方式不完全相同、但功能相同。 对于具有 X 的连接器上的连接器、这些连接器未连接、因此尽管在表中列出、但它们未连接到连接器。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz