This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:SIG、列出了与旧版 CC2640R2F 内核规范4.2版本 QDID 的兼容性

Guru**** 2925930 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/925674/cc2640r2l-sig-listing-compatibility-with-old-cc2640r2f-core-spec-4-2-version-qdid

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

大家好、

我的客户 一直在其产品中将 CC2640R2F 用于他们自己的 BLE 模块。 他们使用以下 QDID 为其模块发布了产品:

目前、他们可能会迁移到 CC2640R2L 以获取低成本版本模块(从技术上讲、仅更换 BLE 芯片、其他设计器件将保持不变)、他们是否仍然可以重新使用旧信息发布? 此 QDID 是否也适用于 CC2640R2L?

我认为这个问题可能适用于许多尝试使用 L 来替代 F 以降低成本的其他客户、他们是否需要重新编制 SIG 清单?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在寻找合适的专家来帮助您。 这可能需要一些时间才能联系到合适的人员、具体取决于可用性。 请在7月29日之前更新。 感谢您的耐心。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yan、

    但愿你一切顺利。 R2L 在符合 QDID 135680标准的4.20 SDK 中得到官方支持。 您引用的 QDID 已过期、无法用于新商品。