This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540和 CC2640之间是否有任何比较文件?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/787463/cc2540-is-there-any-comparision-paper-between-cc2540-and-cc2640

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件: CC2640

CC2540和 CC2640之间是否有任何比较文件?

我们的供应商推荐使用 CC2640、而不是 CC2540。 这是否合理?

您可以为我提供一些低功耗  蓝牙选择指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是生产发展过程-> CC2540 -> CC2640R2 -> CC2642。 因此、从这个意义上讲、我建议使用 CC2642。 我建议您比较数据表以了解差异。