请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 你好! 我将使用传感器控制器对待机模式下的脉冲进行计数。
但任务仅调用两次、并永久停止、而不是使用 RTC 通道2作为触发器每秒运行一次。
初始化代码:
//启用脉冲计数器、数字输入引脚作为源 pcntEnable (PCNT_INPUT_AUXIO_BASE + AUXIO_I_COUNTER); //安排第一次执行 fwScheduleTask (1);
执行代码:
pcntGetValue (output.dcntValue); fwGenAlertInterrupt (); fwScheduleTask (1);
主应用程序代码:
__ROOT 静态 uint16_t COUNTER_value = 0;
void scCtrlReadyCallback (void){
}
uint32_t READ_Geiger_counter (void){
返回 Geigr_counter;
}
void scTaskAlertCallback (void){
//清除警报中断源
scifClearAlertIntSource();
COUNTER_value = scifTaskData.pulseCounterTask.output.dcntValue;
//确认警报事件
scifAckAlertEvents ();
}
初始化:
//初始化 SCIF 操作系统抽象层 scifOsalInit(); scifOsalRegisterCtrlReadyCallback (scCtrlReadyCallback); scifOsalTaskAlertCallback (scifStartAlertCallback); //初始化 SCIF 驱动程序 scifInit(&scifReadyCallback) ; //启用 RTC_T000N;<scifStart1 rtc = 1;scif_rtc 任务计数器<1;scif_rtc 000n<1;scif_rtc <1 rtc
我出了什么问题?