This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何在使用直流/直流降压转换器的情况下获得电池电量

Guru**** 2989750 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/925301/cc2640r2f-how-get-battery-level-if-dc-dc-step-down-converter-is-used

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:TPS62840、

如果使用降压转换器(例如 TPS62840)、获取电池电平的正确方法是什么? 由于 BATMON 永远只能获得1.8V 电压、因此原始方法不起作用。  

如下所示:

使用双 CR 电池的目的是增加总容量。 但不确定这是否是最佳做法、因为降压转换器仅获得85%的转换比。

谢谢。

Samson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您写入时、BATMON 在他的情况下不能使用。  

    您可以在电池侧使用电阻分压器(添加晶体管以节省电流)。 然后、您可以使用 ADC 读取该值。

    您希望通过放置两节串联电池获得什么好处?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、ter。

    这对您是否合适?

    我曾尝试并联使用两节电池、但反向电流确实会相互作用。 我找不到一个好方法来停止 CR 电池的反向电流。 (对于大型锂离子电池、有许多方法。 但对于这种低容量的锂金属 CR 电池、我不知道。 所以我尝试这种"串联"的方式。) 有什么好的建议吗? 谢谢。

    Samson

    [引用 user="ter"]

    当您写入时、BATMON 在他的情况下不能使用。  

    您可以在电池侧使用电阻分压器(添加晶体管以节省电流)。 然后、您可以使用 ADC 读取该值。

    您希望通过放置两节串联电池获得什么好处?   

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要一个分压器、因为您需要将电压下变频为合法值(它必须低于 CC2640R2F 上的 VDDS)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的、是的、类似这样的东西。 我忘记了这个部分...

    找到用于设计该部件的 EE。 (显然、您可以看到我不是。)

    Samson

    [引用 user="ter"]

    您需要一个分压器、因为您需要将电压下变频为合法值(它必须低于 CC2640R2F 上的 VDDS)。  

    [/报价]