请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
您好!
我想研究功耗 BLE 无线电模块。
首先、我在电压源和电路板 CC2650 LauchPad 之间连接了一个电流表和一个电压表(下图所示为电路)、但电流表显示了电路板消耗的总电流、而不仅仅是无线电模块消耗的总电流。
CC2650 Lauchpad 上是否有引脚可用于测量无线电模块 BLE 消耗的电流。 或者、还有什么其他方法可以做到这一点呢?