This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640的 PCB 天线

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2511, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/785388/cc2640r2f-pcb-antenna-for-cc2640

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2511

您好!

我需要为 CC2640R2F 实现 PCB 天线、我遵循应用手册 AN043上的说明、但如果我在 CC2511_USB_dongle_reference_design_README_1_3.TXT 中阅读 PCB 特性

我发现:

PCB 说明:1-2层 PCB、标称值0.25mm
2-3层 PCB、标称值0.50 mm
3-4层 PCB、标称值0.25mm
FR4厚度、每层35um Cu
尺寸单位为 mil (0.001英寸)
双侧阻焊层、
双面丝印、
8mil 最小布线宽度和6mil 最小隔离
FR4的介电常数为4.5

我的 PCB 只有两层。 在这种情况下、顶部和底部之间的距离是多少、0.25mm 或0.25+0.5+0.25=1mm?

应用手册中的内容如下:

为了补偿更厚/更薄的 PCB、天线可以稍微缩短/更长。

但是、如何更改天线尺寸? 我必须使用什么公式?

谢谢。

此致。

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 GND 平面的尺寸是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上至下的距离为1.6mm。

    铜 厚度为35um。

    谢谢。

    此致

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    天线的确切长度更取决于您的 GND 平面尺寸。 此天线的 PCB 厚度对谐振的影响很小。 确切的长度可由 VNA 或仿真确定。

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有一个仅用于 GND 的平面、但顶部和底部在 信号、电源和 GND 之间共享。

    在本例中、GND 平面的尺寸是多少?

    谢谢。

    此致。

    Giusppe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    天线的确切长度取决于 GND 平面尺寸。 如果您无法对其进行仿真、请复制尺寸与 GND 平面尺寸相似的参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    此致。

    Giuseppe