This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:用于 Cortex-M7的 Bluetopia 栈

Guru**** 2547330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/924824/cc2560-bluetopia-stack-for-cortex-m7

器件型号:CC2560
主题中讨论的其他器件:CC2564C

你(们)好

我需要蓝牙经典解决方案。 我的 MCU 是 STM32F7, cc2560B 是 蓝牙控制 器选择之一,而 bluetoothia 是堆栈选择之一 。

根据此链接:

https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Forum_Guidelines_and_FAQs#What_host_platforms_are_supported_by_the_TI_Bluetooth_Stack.3F

我可以使用库与 stm32f4或 stm32f3兼容的 MCU (不提供蓝光源)

根据以下链接:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/792656?CC2564-Randomly-BTPS-ERROR-HCI-DRIVER-ERROR-get#pi320995=2

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/590771?CC2564C-Hard-fault-CC2564C-Bluetopia-SDK-v4-2-1-0-ARM-Cortex-M7-FreeRTOS-v8-2-3

其他客户有问题。

有人在蓝光和 Cortex-M7上有成功的经验吗?

TI 是否计划为 ARM Cortex-M7移植蓝皮技术?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于较新的设计、我们建议使用 CC2564C 器件。 Bluetopia 栈专为 CortexM4和 M7型号而构建。 请从 Bluetopia 栈中选择合适的库以与您的 M7构建链接。 相当多的客户已将 STM32F7器件与 CC2564C 集成。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    感谢您的支持!

    CC2564C 适用于我的设计。我 下载 CC2564CSTBTBLESW 并开始移植到我的 MCU

    此致