This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模蓝牙协议栈--设置 BR/EDR

Guru**** 2767265 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/785954/cc2564c-ti-dual-mode-bluetooth-stack-on-stm32f4-mcu----set-br-edr

器件型号:CC2564C

对于 STM32F4 MCU 上的 TI 双模蓝牙协议栈 (适用于 CC2564C 和 CC2564B)、请告诉我们 如何知道 CC2564C 和 CC2564B 以基本速率或 EDR 运行。 是否有任何方法可以将 CC2564C 和 CC2564B 设置为以基本速率或 EDR 运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BR 或 EDR 对于 ACL,eSCO 在 LMP (链路层管理器)级别进行协商。 请查看 BT 规格中的 LMP 特性部分。 默认情况下、两个 CC2564B/C 都支持 EDR 以及已发布的 BTS 文件。

    谢谢