This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:CC2541迷你套件

Guru**** 1629170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540, CC2540EMK-USB, CC-DEBUGGER, BLE-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/919592/cc2540emk-usb-cc2541-mini-kit

器件型号:CC2540EMK-USB
Thread 中讨论的其他部件:CC2541CC2540CC 调试器、 BLE-STACK

我购买了 CC2541迷你开发套件。我的计算机运行的是 Windows 10 x64。

 

我的问题 是 使用 CC2540 USB 软件狗。  我已连接软件狗。 驱动程序已自动安装。 驱动程序为 C:\Windows\system32\driver\cebal2_x64.sys。 但在设备管理器中、该软件狗显示为 Cebal 控制的设备 CC2540 USB 软件狗、而不是 COM 端口。

我无法使用 BTool、因为 BTool 仅支持 COM 端口。

我正在运行 BTool v.1.40.15

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该软件狗预编程为数据包监听器。 如果您希望它与 BTool 配合使用、则必须将 Hosttest 下载到其中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我参考吗? 从何处下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已连接 CC2540_USBdongle_HostTestRelease_All.hex、这是 CC2540EMK-USB 的 HostTest、供您参考。 您可以使用 CC-Debugger 和闪存编程器下载十六进制文件以使用 BTool 进行测试。

    e2e.ti.com/.../4645.CC2540_5F00_USBdongle_5F00_HostTestRelease_5F00_All.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了十六进制文件、接下来发生了什么:  

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存映像与引导加载程序重叠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到您附加的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到转换器

    该软件狗通过 USB 加电、CC 调试器也通过同一台 PC 加电。

    在设备管理器中、软件狗显示为 Cebal 控制的设备 CC2540 USB 软件狗、但不显示 COM 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然看不到您附加的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、仍然无法看到您附加的图像。 请使用 JPG 或 PNG 格式重新附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到转换器

    该软件狗通过 USB 加电、CC 调试器也通过同一台 PC 加电。

    在设备管理器中、软件狗显示为 Cebal 控制的设备 CC2540 USB 软件狗、但不显示 COM 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试下载并安装 BLE-Stack 1.5.1、并在 C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.5.1安装文件夹\Accessories\HexFiles\下使用 CC2540_USBdongle_HostTestRelease_All.hex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.5.1.1。 如何使用它? 清空编程? 我看不到板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您需要将 CC2540EMK-USB 与 CC 调试器连接、并使用闪存编程器将十六进制映像下载到 CC2540EMK-USB 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能看到 CC 调试器、而不是软件狗。 如何更新软件狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕截图中已经显示了 CHIP 是 CC2540,因此当您按下“执行操作”按钮时,它会将十六进制文件下载到 CC2540中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 我的屏幕截图显示了 CC 调试器不 是软件狗。 调试器也是芯片 CC2540。

    要更新驱动程序、我需要文件来替换它。 我尝试了许多驱动程序、包括 C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.1.1\Accessories\Drivers 和 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Drivers、但没有任何驱动程序可用。 我在这两个目录中找到的唯一驱动程序 cebal2_x64.sys 是工作的。

    我关于 BTool 的问题。

    我的问题是使用错误的软件狗驱动程序。 自动 安装加密狗驱动程序。 该驱动程序是 cebal2_x64.sys,该驱动程序转到设备管理器中的 Cebal 控制的设备。 没有 COM 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    v>

    SmartRF 数据包监听器有调试器和软件狗。
    但我的嵌入式编程工具仅显示调试器、而不显示软件狗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否要将 CC2540_USBdongle_HostTestRelease_All.hex 下载到 CC2540EMK-USB 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用闪存编程器将固件下载到 CC2540EMK-USB、您可以参阅 CC2540 USB 评估套件快速入门指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在刷新编程中看不到转换器、我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否将 CC 调试器连接到 CC2540EMK-USB? 您是否参阅快速入门指南? 您能给我拍照吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件狗和调试器仅在同一台 PC 上连接不同的端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该选择"Program CCxxxx SoC or MSP430"。 快速入门指南中提供了屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现“Device Manager (设备管理器)”中的 COM4! 谢谢您!

    我要睡觉...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果您将其更改为 COM4、它应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用 COM4端口时、USB 软件狗上的指示灯变为红色。 这是正常的吗?

    BTool 中将显示5个设备。   我切换了手机和 iPad。 有哪些器件?

    [20]: -11:37:30.795
    类型          :0x04 (事件)
    -EventCode     :0x00FF (事件)
    数据长度   :0x2C (44)字节
     事件         :0x0601 (1537)(GAP_DeviceDiscoveryDone)
     状态        :0x00 (0)(成功)
     NumDevs       :0x05 (5)
     器件#0
     EventType     :0x03 (3)(非连接的非直接通告)
     ADDRType      :0x00 (0)(公共)
     地址          :24:FC:e5:30:6F:24
     器件#1
     EventType     :0x00 (0)(可连接的非直接通告)
     ADDRType      :0x00 (0)(公共)
     地址          :9C:20:7B:8C:61:8E
     器件#2
     EventType     :0x03 (3)(非连接的非直接通告)
     AddrType      :0x02 (2)(PrivateNonResolve)
     地址          :24:53:DA:83:CB:2B
     器件#3.
     EventType     :0x00 (0)(可连接的非直接通告)
     AddrType      :0x03 (3)(PrivateResolve)
     地址          :60:25:13:B1:D7:91
     器件#4
     EventType     :0x03 (3)(非连接的非直接通告)
     AddrType      :0x02 (2)(PrivateNonResolve)
     地址          :25:B9:2C:44:DD:C9.
    转储(Rx):
    0000:04 FF 2C 01 06 00 05 03 00 24 6F 30 E5 FC 24 00 .. $o0..$。
    0010:00 8E 61 8C 7B 20 9C 03 02 2B CB 83 DA 53 24 00 .a.
    0020:03 91 D7 B1 13 25 60 03 02 C9 DD 44 2C B9 25   ..... %`...D、%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当您使用 CC2541EMK-USB 时,看到红色 LED 亮起是正常现象。 对于您的智能手机和 iPad、您是否意味着看到它们需要扫描并在 BTool 扫描结果中列出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有很多器件。 如何识别列表中的设备?

    哪一个是密钥卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 BLE MAC 地址来识别它。