This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:如何向 RTLS 项目添加完整的 HCI 接口。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/784428/launchxl-cc2640r2-how-to-add-full-hci-interface-to-the-rtls-project

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

我正在运行 RTLS_SLAVE_cc2640r2lp_app 项目、并尝试在 build_config.opt 文件中添加-DHCI_TL_Full 标志。 该板仍然不响应 HCI_RESET 命令。 如果我加载 ble5_host_test_cc2640r2lp_app、HCI _reset、Read_bdaddr 和其他几条命令都可以正常工作。

我是否缺少某些设置或明显的某些设置、或者我必须合并这两个项目才能获得所需的功能。

提前感谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    RTLS_SLAVE_cc2640r2lp_app 并非真正设计用于 HCI 接口外部打开。 请详细说明您要实现的目标吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joakim、

    我正在尝试使用该器件来运行蓝牙 LE 一致性测试仪。 在测试期间、主机 PC 将发送各种 HCI 命令来控制器件。 在本例中、我希望器件在测试期间发送 CTE 位。 这能回答您的问题吗? 是否有更全面的编译可用、而不是尝试使用 RTLS 编译?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    您将无法使用 CC2640R2进行任何(AoA) CTE 相关测试、因为它尚未符合 BT5.1标准。 对于通用一致性测试、我们建议使用 PTM 模式、如用户指南 :dev.ti.com/.../creating-a-custom-bluetooth-low-energy-application.html 中所述