This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:射频测试 Tx 频率错误

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC256XCQFN-EM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/785323/cc2564c-rf-test-tx-frequency-error

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC256XCQFN-EM

我已将 HCI 测试仪用于 CC2564C 射频测试。  我已使用 cc256xc_bt_sp_v1.1服务包进行测试。 以下是过程

1.运行 initscripts-TIInit_6.12.26.bts

2.运行 initscripts-TIInit_6.12.26_ble_add-on.bts

3.运行 Send_HCI_BLE_Transmiter_Test 0x00、0x25、0
Wait_HCI_Command_Complete_BLE_Transmiter_Test_Event 5000、任意、HCI_BLE_Transmiter_Test、0x00

对于 CC256xCQFN-EM 板、正确的做法是、EVB 以2402MHz 的频率辐射射频信号

对于使用 CC2564C 的射频模块、该模块以2400MHz 而非2402MHz 的频率辐射射频信号。

我的射频模块使用的26MHz 晶体与 EVB 相同。 请告诉我问题是什么。