This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 振荡

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/785678/cc2564c-cc2564c-oscillate

器件型号:CC2564C

我正在使用 CC2564C 测量 BLE 模块的射频性能。 执行以下命令进行 Tx 测试时。 CC2564C 似乎存在射频稳定性问题。 它看起来会振荡  


SEND_HCI_VS_LE_Enable 0xFD5B、0x01、0x01
WAIT_HCI_Command_Complete_VS_LE_Enable_Event 5000、0x00、0xfd5b、0x00
SEND_HCI_VS_LE_Output_Power 0xFDDD、0x01
Wait_HCI_Command_Complete_VS_LE_Output_Power_Event 5000、0x00、0xfddd、0x00
SEND_HCI_BLE_SENER_Test 0x00、0x25、0x00
Wait_HCI_Command_Complete_BLE_Transmiter_Test_Event 5000、0x00、0x201e、0x00
当我将功率级别索引设置为0x03而不是下面的 ox01时、 CC2564C 没有稳定性问题。 请告诉我原因。 它是否与天线匹配相关?
SEND_HCI_VS_LE_Output_Power 0xFDDD、0x03
Wait_HCI_Command_Complete_VS_LE_Output_Power_Event 5000、0x00、0xfddd、0x00