This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XMSPBTBLESW:CC256XMSPBTBLESW

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, MSP430F5438A, CC2564C, CC256XMSPBTBLESW, CC2564CMSP432BTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/921886/cc256xmspbtblesw-cc256xmspbtblesw

器件型号:CC256XMSPBTBLESW
主题中讨论的其他部件:CC2564MSP430F5438ACC2564CCC2564CMSP432BTBLESW

我们要求在基于 MSP430的硬件中支持 SPP 和 BLE 模式的蓝牙堆栈共存。

我们的器件基于 MSP430F5438A 和 AMPAK 的 BT 模块(器件 GT9664A1、在内部使用 CC2564)。

搜索时、我们看到了 TI BT Stack https://www.ti.com/tool/CC256XMSPBTBLESW。 根据此堆栈和我们的要求方案、我们有以下疑问。

 

  1. 该堆栈是否允许 SPP 与从 BLE 中选择的配置文件共存?

                                                              i.     开发的器件应与 SPP/BLE 支持的主机器件配对。

                                                            二      SPP/BLE 模式开关应通过检测哪种类型的主机发起连接自动发生。

  1. 是否可以在上述硬件组合(AMPAK 中的 MSP430F5438A 和 BT 模块)中使用堆栈?
  2. 为了满足 BLE 模式或双模要求、MSP430硬件设计是否需要满足任何特定的设计标准? 我们的电流设计支持 SPP。
  3. 我们的终端设备功能是条形码扫描仪、目前我们使用 SPP 将扫描的条形码数据传输到主机。 在 BLE 中、为了传输数据、我们可以使用 BT BLE 配置文件"HID over GATT 配置文件(HOGP)"、或者堆栈支持更好的建议吗?

期待有价值的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一款需要获得 BT 认证的新产品吗?  我提出的原因是 CC2564认证不再有效。  我不确定 AMPAK 是否具有有效的认证、如果它们具有有效的认证、但如果没有、您将无法将产品认证为最新的 TCRL。  CC2564没有 任何 RAM 补丁空间可用于 ROM 更新、因此 无法对其进行更新以纠正例如在最新错误中解决的 BT 漏洞。   TI 推荐使用最近获得 BT 5.1认证的 CC2564C 器件。  

    是的、SPP 和 BLE 可以同时使用、但我必须让我们的一些专家对 HID over GATT 配置文件发表评论。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 HOGP 配置文件。 您还可以考虑 SPP 除以 LE。 即使这不是 BT SIG 配置文件、您也可以在应用领域轻松开发服务。 请查看以下链接:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_TI_Bluetooth_Stack_SPPLEDemo_App

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_MSP430_TI%E2%80%99s_Bluetooth_Stack_Basic_SPP_SPPLEDemo_APP#Demonstrating_SPP_LE_on_an_iOS_Device_with_the_LightBlue_App

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回答。 我将在您的回复中向我们的硬件团队核实您的观点、并将再次返回。

    此致、

    Bijesh V.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的测试设置如下

    Android 移动电话  --- >BT 连接--- >(器件:  MSP430 + CC256x)。

    如果使用的是 TI 双模堆栈、并且我的器件中具有 SPP over LE、是否可以 使用手机上的标准 SPP 配置文件连接到该堆栈?

    我是否还需要在手机中添加自定义配置文件?

    此致、

    Bijesh V.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在之前的回复中、您建议使用芯片 CC2564C。 我遇到了另一个 TI 线程、该线程说、要使用 CC2564C、需要使用不同的堆栈、还需要更改为支持 CC2564C 的 MSP432。 这是否意味着我们需要对新的 BT 器件使用 MSP432 + CC2564C 来获得 BT 认证?

    >>

    用于 MSP430的 CC256XMSPBTBLESW 仅支持 CC256x 和 CC256xB 器件。 它不支持新的 CC2564C (BT 规格4.2)
    和建议将 CC2564CMSP432BTBLESW 用于支持 CC2564C 的 MSP432微控制器。

    参考资料: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/p/593456/2274228#2274228?jktype=e2e

    <<

    此致、

    Bijesh V.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 BT 4.0从2022年2月1日撤回之前、可以使用主机子系统认证 QDID 37180。  如前所述、它不能与 CC2564C 配合使用、但可以与 CC2564BMODx (QDID 64631或55257)配合使用、直到 BT 4.1撤回日期为2023年2月1日。

    出于上述原因、我们建议使用当前没有弃用/撤回日期的主机子系统堆栈(QDID 85355)与 MSP432搭配使用 CC2564C (QDID 145296)。

    此致、

    特拉维斯