This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:闪存编程器2.

Guru**** 2537120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1125, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1193523/cc2652psip-flash-programmer-2

器件型号:CC2652PSIP
主题中讨论的其他器件:CC1125CC1200

您好!

我卸载了闪存编程器2、清理了文件夹中的文件、并重新安装了闪存编程器2、它不是从以下消息开始:

"应用程序无法正确启动(0xc000007b)。 单击"确定"关闭应用程序。" Smart RF Studio 也会报告同样的消息。

我已经运行旧版本的 Smart RF Studio 多年了。  如何解决?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您的计算机使用的是什么操作系统版本?  您能否尝试删除所有 Smart RF 工具(闪存编程器2、数据包监听器2、SmartRF Studio 7等)、然后重新安装?  您是否能够改用 Uniflash?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我的计算机正在使用 Windows 10 Pro。 我卸载了所有 TI 应用并安装了闪存编程器2、它报告了相同的错误、但无法启动。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您尝试使用此解决方案。  您的安装目录是什么?  是否可以尝试使用除1.8.2之外的其他版本? 您是否能够使 Smart RF Studio 7正常工作?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我的安装目录为"c:\ti\"。 我想第一次使用闪存编程器。 我已使用 Smart RF Studio for CC1125和 CC1200超过5年。

     谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我的设置和默认安装配置、闪存编程器和 Smart RF Studio 7安装在同一目录中: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools。  我建议您尝试相同的方法。

    此致、
    Ryan