Thread 中讨论的其他器件:CC1352R、 SysConfig
您好!
我有 cc1352R launchpad。 我需要通过 UART 使用 SBL 对其进行编程。
当我尝试从 ble stack 示例中对主机测试应用程序进行编程时、它始终在最后失败
使用两个 wrire SBL 接口 ./host_cc13xx-SBL ccDnld -v1.00.00 -- 2020年7月15日11:28:50 设备设置为:cc13x2 打开串行端口/dev/ttyACM0 打开二进制文件/home/serhii/temp/ble5_host_test_cc13x2r1lp_app.bin 二进制文件大小= 360448 正在连接: 连接 的擦除: [================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 100% 下载: [==================================================] 下载 异常终止时出现99%错误、端口关闭成功
然后、任何重新编程尝试都会在开始时失败:
使用两个 wrire SBL 接口 ./host_cc13xx-SBL ccDnld -v1.00.00 -- 2020年7月15日11:28:50 器件设置为:cc13x2 打开串行端口/dev/ttyACM0 打开二进制文件/home/serhii/temp/ble5_host_test_cc13x2r1lp_app.bin 二进制文件大小= 360448 正在连接: 连接 错误: [=] 0% 闪存擦除失败错误状态1 异常终止、端口关闭成功
任何其他固件(rfEasylink 等)程序。
使用 TI SDK 4.20.00.35。
如何使用 host_cc13xx-SBL 工具对主机测试应用程序进行编程?