This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 上的简单中心无法很好地接收数据

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/921885/cc2650moda-simple-central-on-cc2650moda-can-not-receive-data-well

器件型号:CC2650MODA

大家好、

我在 CC2650MODA 上运行 Simple Central。

我想连接 到外设(也是使用简单外设示例的 CC2650MODA)并接收通知。

如果我在 LaunchPad 上运行中央代码、一切都正常。 (因此我确信外设不会出现问题)

当我移动到 Moda 时、我可以接收少量数据。 (通知似乎因某种原因而停止)

我使用监听器检查此问题、并发现如果使用 Moda Central、通知软件包会很奇怪。

以下是监听 器在 LaunchPad 上的中央代码的屏幕截图

我使用了数据长度扩展、因此通知包很大。

但是、当在 CC2650MODA 上运行相同的代码(PIN 分配当然不同)时、通知会变得奇怪。

这 是有关监听器的软件包。

有人对此问题有任何想法?

我可以提供监听器的"交换 MTU 事件"屏幕截图和"更新连接参数"(如果有此帮助)。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我认为问题是您使用的 SmartRF 数据包监听器仅支持蓝牙4.0功能。 数据长度扩展功能在蓝牙4.2功能集及之后可用。 启用 DLE 后、监听器程序可能无法正确解释数据包。

    移动到 Moda 时、应用程序行为是否存在任何问题?  

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我认为问题是我的 CC2650MODA 未成功启用 DLE。

    这将是另一个问题,我将提出一个相关的问题。

    感谢您的回复。

    Alan