This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:从 CC2640升级

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2590, CC2640R2F, CC2642R, CC2640, CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/785213/cc2640-upgrading-from-a-cc2640

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他部件:CC2590CC2642RCC2652RB

您好!

  我正在使用 CC2640RHB (5mm x 5mm VQFN32)重新设计批量发货的可穿戴产品。 它实现了一些偶尔需要占用处理器的算法、用于手势识别。 该产品还具有 CC2590、可扩大覆盖范围。 我们正在研究重新开发并评估是否更改处理器。 如果继续使用 TI、选项包括:

答:CC2640R2F -由于堆栈移至 ROM、因此基本处理器相同、但闪存空间更大

b. CC2642R -更好的处理器(M4F 与 M3)、但封装尺寸不同。  

问题:

1.为 CC2640编译的固件是否会在 CC2640R2F 上运行而不发生更改? 我意识到这不会利用额外的空间、但更改固件是一个很大的过程。

 2. CC2642是否会采用至少有15个 GPIO 的5mm x 5mm 或更小的封装?

我看到了超酷的无晶振 CC2652RB、但它似乎尚未投入生产。 何时发货?

我们还将评估 STM32WB55系列、以供参考。

谢谢、

Derek