This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:射频测试峰值功率和平均功率

Guru**** 2754895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/784996/cc2564c-rf-test-peak-power-and-average-power

器件型号:CC2564C

我将根据 BLE 规范测量射频性能

我使用低于 HCI 命令来测量峰值功率和平均功率。 我使用天线耦合进行测量、因此测量的功率会因天线耦合损耗而降低

用于功率测量的 HCI 命令: 0x01 0x1E 0x20 0x03 0x00 0x25 0x00

测得的平均功率:-11.32dBm

测量峰值功率;-4.24dBm  

所需的时间。  峰值功率和平均功率差应小于3dB。 对于测量结果、差异似乎为7dB (超出规格)、请评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经解决了这个问题。 谢谢