This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541的 BTool 有问题

Guru**** 2779935 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/784302/cc2541-issue-with-btool-with-cc2541

器件型号:CC2541

您好!

 

我正在尝试使用 CC2541子板将 BTool 连接到 SmartRF05修订版1.8.1。 但它未连接。 未检测到端口。

 我刷写了以下二进制文件,并能够在 SmartRF LCD 中看到“HostTestApp All”。

C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.4.2.2\Accessories\HexFiles\CC2541_SmartRF_HostTestRelease_All.hex

 

甚至我也卸载并重新安装了 BTool。 但我无法连接。 SmartRF05板上是否有任何跳线设置。

我还尝试 了 CC2541 SensorTag。 仍然失败。 我遇到以下错误。

谢谢、此致

Vishnu Beema。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishnu,
    您能否检查串行端口是否正确初始化、以及是否有合适的驱动程序安装程序?

    此外、如果我正确记住、SmartRF05需要使用 RS323电缆、并且电路板上有一个开关来启用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保 SmartRF05上的 RS232启用开关设置为启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishnu,
    我们的建议是否有任何更新?