This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564C:在 WBS 和 BLE 之间切换时、会断开耳机设备

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/779762/linux-cc2564c-headset-device-disconnection-happens-when-switching-between-wbs-and-ble

器件型号:CC2564C

工具/软件:Linux

您好!

我们的终端电话通过 HFP 连接了两个设备、一个是手机、另一个是耳机。

手机会保持连接以在 WBS 和 BLE 之间切换一段时间、然后耳机将失去连接。

但是、如果在这种情况下禁用 BLE、上述操作不会导致耳机断开连接。

我附上 FW 日志、并帮助检查原因。

e2e.ti.com/.../AbnormalDisconnect.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peijie:

    很抱歉耽误你的时间。

    附加的日志仅包含来自记录器的"HCI/LMP 查看器"端口的跟踪、而不包含"BT 记录器"端口。 虽然我无法从日志中获取所有信息、但我注意到连接超时(句柄0x0002)进入监听模式、在超时前尝试监听1。 这是一个有点激进的参数、尤其是因为用例涉及复杂的拓扑。 如果第二个连接(超时的连接)上不允许监听、您是否可以在测试中检查问题是否消失?

    此致、
    Vihang