请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:CC2640、 TPS63900
我希望使用两节1.4V 空气锌电池为 CC2640R2FYFV 供电。 每个输入端建议的电压输入是多少? 我在数据表中找不到这一点。
如果您对我的电池使用的最佳升压有任何建议、这将会有所帮助。
这用于医疗贴片应用、因此尺寸小且功效高是最佳选择。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
CC2640的建议电压范围为1.8V 至3.8V。
请参阅数据表 中显示典型特性图的第5.3节(建议运行条件)和第5.29节:www.ti.com/.../cc2640r2f
此致、
Richard