This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:固件 SDK 兼容性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, CC2640R2F, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/922571/cc2640r2l-firmware-sdk-compatbility

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件: CC2640R2FLAUNCHXL-CC2640R2

大家好、

快速提问、因为我不熟悉 CC26xx SDK 信息。 CC2640R2F 上的设计能否轻松移植到 CC2640R2L。 这些 SDK 是相同的、但需要验证需要考虑哪些内容。

我们如何在不首先为 CC2640R2L 创建定制硬件的情况下测试是否可以构建支持 CC2640R2L 的固件? 由于它是相同的 SDK、并且建议的开发平台(LAUNCHXL-CC2640R2)使用 CC2640R2F、因此即使固件需要 CC2640R2L 不支持的内容、它看起来也应该能够成功运行和构建。

基本上、我想评估我们的现有固件是否可以在 CC2640R2L 上运行?

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2640R2F 和 CC2640R2L 之间的区别主要在于、后者上的传感器控制器引擎已被删除。  

    这意味着、如果您的现有代码使用传感器控制器、则无法移植到 CC2640R2L、如果没有、则应直接转到新器件。 请注意、传感器控制器通常使用的 AUX 中的一些外设也已被移除(比较器、电流源)。