This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:A3DP + SPP (或 iAP2)

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/783582/cc2564moda-a3dp-spp-or-iap2

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564C

您好!

我有一位对 CC2564B 感兴趣的客户。
客户的用例与原始线程完全相同。
他们希望同时使用 A3DP + SPP (或 iAP2)。
根据原始线程、可以使用 CC2564C + STM32。

问题:
1) 1)由于客户更喜欢认证模块、CC2564MODA 是一种选择。
我认为 CC2564MODA 也支持此类用例、对吧?

2) 2)客户希望将 MSP430用作主机。
我认为 需要选择具有足够内存的 MSP430。
对于 A3DP + SPP (或 iAP2)、我们还有其他特定限制吗?
CPU 频率是否足够?


谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看以下应用手册以确定主机内存要求等。

    www.ti.com/.../swra637.pdf

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般而言、我们建议将 MSP432主机与 CC2564C 结合使用以进行新设计。 MSP430+CC2564B 不再有活动版本。

    谢谢