This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:如何通过蓝牙将任何数据从主器件发送到两个从器件?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/783115/ccs-msp430g2553-how-to-sent-any-data-from-master-to-two-slaves-via-bluetooth

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我已经完成了向从器件发送温度和电压信息主器件的工作、但我不知道如何添加另一个从器件。 您能否提供有关这方面的详细信息、请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sky:
    您有哪些 SDK 和硬件设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在有两个 HC-05模块。 但是、正如我说过的、我需要将数据作为主器件传输到两个从器件。 如果我能理解如何这样做、我可以在我的硬件中添加另一个 HC-05模块、因为与 HC-06相比、配置起来很容易。  我知道 HC-06只能是从设备、而 HC-05可以是两者。
    我正在使用 IAR、但我也在 CCS 上运行代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们不了解 HC-05模块。 我不相信这是德州仪器的器件或软件。 如果是这种情况、请联系模块供应商以获取支持。