This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541扫描放大器;发送 IBeacon

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/782459/cc2541-cc2541-scan-transmit-ibeacon

器件型号:CC2541

您好;

我们购买了 CC2541开发卡并使用了用于8051的 IAR Embedded Workbench。

我们希望 cc2541扫描 ibeacon 并在 Sametime 上传输 ibeacon 信号。 然后、我们需要使用 UART 获取信标扫描结果。

第一个问题;  

我们可以在 Sametime 上进行培根扫描和传输吗?

我们在 CC2541编程方面没有经验。  

第二个问题;


我们可以找到此过程的简单代码示例吗?  

如果我们找不到、有人能帮我们收费吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafa、
    您不能同时扫描和传输。 对于多角色应用、我建议改用 CC2640R2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Lindh。

    页面未打开。

    processors.wiki.ti.com/.../CC254X_Embedded_Examples


    HM-10固件我正在寻找类似的示例代码? 遗憾的是、这些示例中没有这样的示例。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafa、
    遗憾的是、此页面已被弃用、BLE TI wiki 即将停产。