This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:FCC 测试

Guru**** 2983110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/782932/cc2564c-fcc-testing

器件型号:CC2564C

我们将 VS_Enable_FCC_Test_Mode 函数用于 FCC 测试。 我们有以下问题。

每个调制选择的 TX 功率阶跃(0至15)和功率级别(以 dBm 为单位)之间有何关联?

2.该命令如何为每个调制选择选择选择选择要发送的数据包类型(例如3-DH3、3-DH5等)? 数据模式是否也取决于数据模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关于您的问题:

    1.您可以在以下链接中看到这些值: processors.wiki.ti.com/.../CC256x_VS_HCI_Commands

    2.您使用哪条命令?

    在 HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX 的调制方案中、您可以选择调制

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_VS_HCI_Commands

    您可以在其中选择2EDR 或3EDR 的数据包类型

    BR、

    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈,谢谢你的回答。

    是的、我们也找到了指向功率表的链接、但该表似乎仅适用于 GFSK 调制。 您知道其他调制方案的最大功率水平是多少吗?

    我们将使用 上述 VS_Enable_FCC_Test_Mode 命令。 您是否知道此命令使用了哪些数据包类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    [引用 user="Max Shafer">是的、我们也找到了电源表的链接、但该表似乎仅适用于 GFSK 调制。 您是否知道其他调制方案的最大功率级别是多少?[/quot]

    每个 BR/EDR 调制都有单独的电源表。 上面的链接以 GFSK 电源表为例。 默认情况下、CC2564CRVM 器件使用以下值。

    功率级别0 功率级别1 功率级别2. 功率级别3. 功率级别4. 功率级别5. 功率级别6. 功率级别7. 功率级别8. 功率级别9. 功率级别10. 功率级别11. 功率级别12. 功率级别13. 功率级别14. 功率级别15.
    GFSK 十六进制值 0x9C 0x18 0xDC 0xDC 0xDC 0xDC 0xDC 0xDC 0xDC 0xDC 0xE6. 0xF0 0xFA 0x04 0x0E 0x18
    以 dBm 为单位 -50. 12. -18. -18. -18. -18. -18. -18. -18. -18. -13. -8. -3. 2. 7. 12.
    2-EDR 十六进制值 0x9C 0xD4 0xD4 0xD4 0xD4 0xD4 0xD4 0xD4 0xD4 0xD4 0xDD 0xE6. 0xEF 0xf8 0x01 0x0B
    以 dBm 为单位 -50. -22. -22. -22. -22. -22. -22. -22. -22. -22. -17.5. -13. -8.5. -4. 0.5. 5.5.
    3 - EDR 十六进制值 0x9C 0xD4 0xD4 0xD4 0xD4 0xD4 0xD4 0xD4 0xD4 0xD4 0xDD 0xE6. 0xEF 0xf8 0x01 0x0B
    以 dBm 为单位 -50. -22. -22. -22. -22. -22. -22. -22. -22. -22. -17.5. -13. -8.5. -4. 0.5. 5.5.

    注意:只有每个表中最高的8个值用于传统 BT 的动态电源控制功能。 此外、BR (GFSK)电源表中的功率级别1专用于 BLE 输出功率级别。

    您可以使用上述命令更新每个 BR/EDR 调制的功率表、以降低一个或多个调制的最大输出功率。  

    [引用 USER="Max Shafer">我们使用 的是上述 VS_Enable_FCC_Test_Mode 命令。 您是否知道此命令使用了哪些数据包类型?

    VS_Enable_FCC_Test_Mode API 是 HCI_VS_DRPb_Tester_Con_TX (0xFD84)命令的实现。 它执行载波(CW 模式)的连续传输(100%占空比)或调制数据流(例如 BR、2-EDR、3-EDR 等)。 因此、虽然您可以在此测试模式下传输调制信号、但它不是封包化数据。 为此、有一个不同的数据包 TX/RX 测试模式/命令。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vihang、这很有帮助。 我还有两个后续问题。

    1.您能否为连续波提供电源表?
    2.当参数列表中指定 GFSK、EDR2和 EDR3时、您能告诉我们 VS_Enable_FCC_Test_Mode 使用哪些数据包类型吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Max Shafer"]1. 您能否为连续波提供电源表?[/quot]

    GFSK 电源表值将用于 CW。 但是、我想不到任何需要最大功率(15级)以外的任何 CW 发射测试。

    [引用 user="Max Shafer"]2. 当参数列表中指定 GFSK、EDR2和 EDR3时、您能告诉我们 VS_Enable_FCC_Test_Mode 使用哪些数据包类型吗?[/QUERT]

    正如我在回答中解释的那样、连续 TX 测试模式以100%占空比传输数据。 只有连续的调制数据流(命令中指定了调制方案)、无数据包。 因此、数据包类型与连续 TX 测试无关。 只有调制方案很重要。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vihang、这一点现在非常有意义。