This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议选择 MCU 来收集 DDC232 ADC 数据

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232, TMS320F280049, TMS320F28378D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/779936/recommendation-for-mcu-selection-to-collect-ddc232-adc-data

主题中讨论的其他器件:DDC232TMS320F280049TMS320F28378D

尊敬的 TI:

我在 ADC 论坛上发言、建议使用 DDC232 ADC 芯片。 此 BGA 芯片支持对32个 ADC 通道进行连续高达6kHz 的20位分辨率采样。 我的计划是将其中的4个 ADC 以菊花链形式连接到 MCU、该 MCU 能够以500Hz 的速率快速收集128个通道的数据。

MCU 是否足够或我是否需要 FPGA? 我以前没有设计过 FPGA、因此我想拥有一个非常强大的 MCU 或易于学习的 FPGA。 如果我能有几个选项可供选择、那就太棒了。

谢谢、

Khoi Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍伊

    根据您的数字、读取样本所需的最小吞吐量为128通道 x 20b x 500Hz = 1.28Mbps。  C2000 MCU 应该能够很好地处理这个比特率。

    一个很好的起点是 Piccolo 系列的100MHz TMS320F280049器件。 在 F28004x 不适用的情况下、Piccolo 系列在价格和性能方面具有越来越小的选项。

    Delfino 系列器 件可提供高达200MHz 的双核 TMS320F28378D 的更高性能、以满足您对 Piccolo 系列处理能力的需求。

    我们可以根据您的反馈提供更多建议。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    是否有一个还包含 WiFi/蓝牙/ZigBee 功能的模块? 我本来也应该在 MCU 选择中包含这一点、但我忘记了。 如果我必须添加 WiFi/蓝牙/ZigBee 收发器、我应该选择能够在支持、参考设计、示例代码、文档等方面以最快速度加快原型设计速度

    您认为哪一个在文档、支持和社区方面很受欢迎。

    Khoi Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍伊

    对于无线连接、您需要查看 SimpleLink MCU 和无线模块。 我将把您的帖子移至无线连接论坛。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    我没有收到任何关于我的帖子被移至新论坛的通知。

    此致、

    Khoi Ly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍伊

    我可以通过 URL 和网站导航提示确认此帖子是否在蓝牙论坛中。 但是、我们似乎没有引起专家们的注意、来权衡器件建议。

    您能否根据您的1.28Mbps 串行端口和无线连接要求在此处开始新的帖子? 这将使球再次滚动。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我想知道是否最好使用具有内置蓝牙/WIFI 的微控制器从 DDC232收集数据并以无线方式将数据发送到 PC、 还是最好使用 Piccolo/Delfino 收集数据并通过 SPI 将数据发送到支持 WiFi 的微控制器(ESP32是我使用的微控制器)、然后微控制器可以通过网络发送数据?

    谢谢、

    Khoi Ly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍伊

    我认为您需要根据自己对成本和要求的加权来确定最佳解决方案。

    例如、如果您的期限很短、并且已经熟悉特定系列的器件、则最好继续使用您所了解的内容并通过一些附加组件扩展功能。 或者、如果成本是一个问题、您可以选择使用最便宜器件的解决方案。

    缩小选项范围的一个好方法是消除不符合吞吐量和处理要求的选项。 此外、消除可能具有不兼容(或至少不方便)支持参数(如建议的电源电压)的组件也很容易。

    Tommy