This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XB-BT-SP:适用于 CC256xB 的蓝牙服务包:V 1.7

Guru**** 2591490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/783772/cc256xb-bt-sp-bluetooth-service-pack-for-cc256xb-v-1-7

器件型号:CC256XB-BT-SP
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMCC2564MODA

尊敬的 TI 团队:

我目前在我的设计中使用的是 CC2564MODA 和 TM4C123GHPM。 我 有两个问题、希望您能回答这些问题=)  


我最近看到您发布  了用于 CC256xB 的蓝牙服务包1.7版,我想知道在该版本中做了哪些修复?

我通常指的是 TI 维基网页( http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Downloads)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mickael、

    版本说明列出了 v1.7的以下更改:

    更新了 Service Pack 1.7中的修复程序
    BLE/测试
    修复了 BLE 的 HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX (0xFD84)命令中的错误
    调制。 修复后、HCI_VS_DRPb_Tester_Con_TX 命令应使用
    中指定的用于 BLE 调制的适当输出功率
    HCI_VS_LE_Output_Power (0xFDDD)和 HCI_VS_DRPb_Set_Power_Vector
    (0xFD82)命令或器件服务包的默认值。
    BLE
    修复了对等器件发送2个连续连接更新时的协议冲突情况
    请求 PDU。

    谢谢