This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EM-7ID-RD:CC2650EM-7CID &XDS100v3版本错误

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2560, SYSBIOS, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/920414/cc2650em-7id-rd-cc2650em-7cid-xds100v3-version-error

器件型号:CC2650EM-7ID-RD
主题中讨论的其他器件:CC2560MSP430G2553

您好!  

我对 CC2560非常陌生、我尝试在 CCS Cloud 上运行一个简单的演示、我在 TI Resource Explorer 上找到了该演示、只是为了开始学习此模块。 但是、我 在下面得到了该错误、因为我知道我已经安装了 XDS100v3驱动程序  

subdir_rules.mk:17:目标'build-1479144401-InProc 的配方失败错误:xdc.cfg.Program:“/mnt/ccs/xdctools_3_61_02_27_core/packages/xdc/cfg/Program.xs”,第71行:xdc.cfg.Program:包'ti.sysbios.KNL'与此编译中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。JS:"/mnt/ccs/xdctools_3_61_02_27_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!gmake:***[package.mak:201:package/cfg/uartecho_pem3.xdl]错误1js:"/mnt/ccs/xdctools_3_61_02_27_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 2)配置失败;删除了'linker.cmd'。gmake[1]:***[build-1479144401-InProC]错误1gmake:***[build-1479144401]错误2subdir_rules.mk:14:目标'build-1479144401'的配方失败gmake:目标'all'不会由于错误而重做。 

实际上 、我需要弄清楚如何执行此配置:  

通过 SPI 将从传感器(脉动式血氧计:MAX30100和 ECG:AD8232)收集的 MSP430G2553数据发送到 CC2560EM、而通过 BLE 从 CC2560EM TX 发送到 CC2560EM RX、而不是 通过 UART 从 CC2560EM RX 发送到我的 PC  

我将尝试删除 MSP430G2553、并且仅使用 CC2560EM 从传感器收集数据并通过 BLE 发送数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "CCS Cloud 一个我在 TI Resource Explorer 上找到的简单演示":您是否有指向您尝试运行的软件的链接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速回复

    以下是演示链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFHETaKxvaSmE9HS6QRNog__Drd3Vmn__LATEST

    是一个 UART 回波示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是云导致了一些问题。 TI-RTOS 2.21是旧版本、我假设它需要较旧版本的 xdctools。 您可以尝试在其他 SDK 之外的其他位置安装 TI-RTOS 2.21。 这样、您将仅获得所需的版本(希望如此)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您的意思是、我首先在计算机中安装 Code Composer Studio、然后安装 TI-RTOS 2.21

    如果不是这样,如果我想使用 CCS Cloud,如何更新 TI-RTOS 的版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CCS 和 TI-RTOS 都是本地的。