This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C:辅助 HFP 模式是否同时支持多个 NBS?

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/783119/cc2564c-cc2564c-does-assisted-hfp-mode-support-multiple-nbs-at-the-same-time

器件型号:CC2564C

你好

我有一个用例、使用 CC2564C 芯片的产品应该从智能手机获得音频呼叫、并且能够在内部播放或将其发送到外部设备(例如:BT 扬声器)。

在文档中,我看到了这一行:

"一次支持一个 WBS 连接、并且在这种运行模式下不能同时使用 WBS 和 NBS 连接。"

根据我的理解、可能可以进行两个 NBS 连接、但由于文本中未明确确认、我更愿意在此处请求确认。

提前感谢您的回答。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定辅助 HFP 模式是什么意思。
    有一个 A3DP、辅助 A2DP 模式(不是仅 SCO ACL)
    无论如何-两个 NBS 数据流可以共存-但是您需要确保带宽足够(这意味着对 SCO 连接使用正确的数据包类型)

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我所说的是芯片详细说明文档中描述的辅助 HFP 模式:

    www.ti.com/.../cc2564c.pdf

    第34页:

    "辅助 HFP 1.6操作模式在嵌入式 CC2564C 协处理器上实现了此 WBS 功能。 也就是说、mSBC 语音编码方案和 PLC 算法是在 CC2564C 协处理器中而非主机中执行的、从而最大限度地降低主机处理和功耗。 一次支持一个 WBS 连接、并且在这种运行模式下不能同时使用 WBS 和 NBS 连接。 图6-15显示了 HFP 1.6配置文件的通用实现与辅助 HFP 1.6解决方案之间的架构比较。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您指出具体功能。

    您只能将一个数据流与 AHFP 一起使用。

    此功能没有多个流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 最后一个小问题:如果 AHFP 模式一次只支持一个数据流,那么文档中的说明“WBS 和 NBS 连接在此操作模式下不能同时使用”的要点是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了同时支持 NBS 和 WBS、有一种特定模式(8_16)支持这两种模式。
    这意味着您无需重新配置芯片即可同时使用 NBS 和 WBS。

    这在某些基本拓扑下非常有效、并且可能会在更复杂的拓扑下导致问题。
    我不建议使用此功能一次使用的不仅仅是流。

    BR、
    陈洛威