This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:SDKv3.10:Sharp96 LCD 显示屏上无输出?

Guru**** 2580945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/783492/cc2652rb-sdkv3-10-no-output-at-sharp96-lcd-display

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

您好!

  在 CC2652RB SDKv3.10上、显示、简单外设和简单中央示例程序不会输出到 Sharp96 LCD Booster Pack。 当我运行显示示例程序时、我在 Sharp96 LCD 上看到水平线。 但是、当我为 CC2640R2F Launchpad 运行显示示例程序时、它会起作用。

  此问题的解决方法是什么?

-kel

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Markel:
    应用程序是否运行? (例如、通过尝试串行输出到终端)

    此外、请确保使用 CC2652RB SDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joakim、

    是的。 借助简单的外设、我可以看到它使用智能手机进行广播。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 CC2652RB_LAUNCHXL.c 中将"#define Board_display_share_size 128"修改为"#define Board_display_share_size 96"以使其正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。